DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Indicaciones LED en Quick Home Connect

Emparejamiento del dispositivo en Quick Home Connect

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse el botón S/R del sensor de movimiento 5 veces consecutivas con gran rapidez.

El LED parpadea en verde una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 60 segundos. Cuando se completa el emparejamiento, el LED deja de parpadear.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?