DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Emparejamiento de un micromódulo con el sensor de movimiento

Para emparejar un micromódulo con el sensor de movimiento:
IMPORTANTE: El micromódulo debe ser un micromódulo regulador Wiser, un micromódulo interruptor de luz Wiser o un micromódulo regulador multicable Wiser LED.
  1. Siga cualquiera de las opciones para emparejar el micromódulo con el sensor de movimiento:
    • Pulse brevemente el botón S/R (configuración/reinicio) 5 veces consecutivas con gran rapidez en el micromódulo utilizando un destornillador.
    • Pulse brevemente el pulsador mecánico 5 veces consecutivas con gran rapidez.
    El LED de estado parpadea en verde en el LED del micromódulo.
    NOTA: Si el micromódulo se encuentra detrás del pulsador mecánico, el LED de estado no es visible.
  2. Abra la tapa del sensor de movimiento y pulse brevemente el botón S/R (configuración/reinicio) 5 veces consecutivas con gran rapidez.
    • El LED de estado parpadea en verde durante unos segundos.

    • Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del micromódulo y el sensor de movimiento se apagan.

    La carga se puede controlar ahora a través del sensor de movimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?