DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Cambio de localización

Con la aplicación Wiser Home puede cambiar la localización del sensor de movimiento.

Para cambiar la localización:
  1. En la página Detalles del dispositivo, toque en Localización.
  2. En la página de ajustes, puede introducir Nuevo nombre de la habitación (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).
    SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede eliminarlo de la habitación existente tocando Eliminar de la habitación (C).
  3. Una vez realizados los cambios, toque Enviar (D) para confirmar la localización del sensor de movimiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?