DUG_PowerTag-E_WH-10

Criar/atualizar perfil de casa

O utilizador tem de criar um perfil de casa para comparar o consumo de energia com perfis de casas semelhantes e também para obter a discriminação da utilização de energia com base em categorias como o aquecimento, a cozinha, a iluminação, a lavagem, etc.
Para criar o perfil de casa:
  1. Na página Perfil de casa, toque em Continuar.
  2. Selecione o tipo de casa em que vive e toque em Seguinte.
    NOTA: Os passos 4 a 12 podem divergir com base no tipo de casa.
  3. Defina o tamanho da sua casa tocando em (A) ou através da barra deslizante (B).
    NOTA: O tamanho máximo da casa pode ser 400 m2.
  4. Defina o número de pessoas que vivem na casa, tocando em (C) ou através da barra deslizante (D).
    NOTA: Podem ser adicionadas, no máximo, 10 pessoas.
  5. Selecione o sistema de aquecimento principal e toque em Seguinte:
    • Radiadores
    • Bomba de calor ar/ar
    • Bomba de calor ar/água
    • Bomba de calor geotérmica
    • Aquecimento urbano
    • Salamandra a pellets
    • Gás
    • Outro
  6. Selecione o tipo de sistema de água quente e toque em Seguinte:
    • Aquecimento urbano
    • Esquentador (Cilindro)
    • Bomba de calor ar/água
    • Bomba de calor geotérmica
    • Gás
    • Outro
  7. Selecione as aplicações utilizadas para cozinhar e toque em Seguinte:
    NOTA:
    • Por predefinição, será 0, utilize +/- para definir o número.

    • Podem ser adicionados, no máximo, 5 eletrodomésticos individuais.

  8. Selecione os eletrodomésticos na sua casa e toque em Seguinte:
    • Máquinas de lavar loiça
    • Máquinas de lavar roupa
    • Máquinas de secar roupa
    • Televisores
    • Consolas de jogos
    • Computadores portáteis
    • Computadores de secretária
    NOTA: Podem ser adicionados, no máximo, 5 eletrodomésticos individuais.
  9. Selecione os frigoríficos e congeladores da lista:
    • Frigoríficos
    • Congeladores
    • Frigoríficos e congeladores
    NOTA: Podem ser adicionados, no máximo, 5 eletrodomésticos individuais.
  10. Selecione o número de carros elétricos e toque em Seguinte:
  11. Selecione os ares condicionados na lista e toque em Concluído.
    • Bomba de calor ar/ar
    • Bomba de calor reversível de ar/água
    • Outro
    NOTA: Para atualizar o perfil de casa no separador Informações , toque em Atualizar o perfil da minha casa, seguido do passo 2.
    Para visualizar o histórico e as informações do consumo de energia de casas semelhantes, consulte Informações de Energia Personalizadas (Energia estimada).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?