DUG_PowerTag-E_WH-07

Hauptgerät koppeln

So koppeln Sie das Hauptgerät:
  1. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte >  >  Energie.
  3. Wählen Sie PowerTag (A) aus.
    HINWEIS: Den Benutzern in den nordischen Ländern und Belgien steht nur die Registerkarte Energie zur Verfügung.
  4. Auf der Seite Geräteerkennung wird eine Minute lang nach dem verfügbaren PowerTag gesucht.
  5. Wenn mehr als ein PowerTag verfügbar ist, wählen Sie einen aus (B).
  6. Tippen Sie auf der Seite Gerätekonfiguration auf Identifizieren, um den Haupt-PowerTag zu erkennen. Dies ist das Netz PowerTag, das die Hauptzuleitung misst.
    Ein Benachrichtigungsfenster öffnet sich und die Status-LED am PowerTag blinkt schnell grün.

  7. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf OK, wenn Sie die Identifizierung des PowerTags abgeschlossen haben.
  8. Tippen Sie auf (C), um dem Haupt-PowerTag eine Kennzeichnung zuzuweisen.
    Die Kennzeichnungsliste wird auf der Seite Typ angezeigt.
  9. Wählen Sie einen Kennzeichnungstyp (D) aus und tippen Sie auf Speichern (E).
    HINWEIS: Es wird empfohlen, den Netztyp für den Haupt-PowerTag auszuwählen.
    Wenn der Netztyp ausgewählt ist, wird standardmäßig der Name als Haupteinkommensbezieher zugewiesen.
  10. Tippen Sie auf (F) und wählen Sie Ja/Nein, wenn Solarmodule installiert sind.
    Die Stromrichtung wird automatisch aktiviert (H).
  11. Stellen Sie das Netz-/Vertragslimit (G) ein.
    HINWEIS: Das Netz-/Vertragslimit ist die maximal zulässige Netzleistung in Ihrem Vertrag. Sie trägt dazu bei, eine Stromauslösung zu verhindern, indem Lasten abgeschaltet werden, um den Stromverbrauch unter einem definierten Grenzwert zu halten. Standardmäßig wird die Netzgrenze in kVA gemessen.

    Wählen Sie Ihre Netzgrenze (kVA/A/kW) aus dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf und geben Sie einen Wert über die Wähltastatur entsprechend Ihrem Land ein. Die folgende Tabelle enthält die Standardwerte im Bereich:

    Land

    Standardwert

    Bereich

    Frankreich

    36 kVA

    1-42 kVA

    Deutschland

    60 A

    15-160 A

    Spanien

    15 kW

    1-42 kW

    Belgien

    40 A

    15-160 A

    Schweden

    20 A

    16-63 A

    Dänemark

    25 A

    25-35 A

    WICHTIG: Sie können keinen Wert eingeben, der größer oder kleiner als der angegebene Bereich ist.
  12. Aktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung (I), wenn die Stromrichtung von Haus zu Netz verläuft.
    WICHTIG: Durch die Aktivierung von Umgekehrte Richtung wird sichergestellt, dass die Stromrichtung korrekt ist.
  13. Tippen Sie auf Speichern (J).
  14. Sie werden aufgefordert, den Tarif einzugeben, nachdem der PowerTag in Betrieb genommen wurde. Siehe Tarif einstellen.
    HINWEIS: Wenn Sie Ihren Tarif bereits konfiguriert haben, werden Sie zur Seite Übersicht weitergeleitet, um den Status des Geräts zu sehen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?