DUG_PowerTag-E_WH-10

Cambio del nombre del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede cambiar el nombre de su PowerTag para facilitar su identificación.
NOTA: Tan solo puede cambiar el nombre del PowerTag adicional instalado para cargas.
Para cambiar el nombre del dispositivo:
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Energía y seleccione un PowerTag de la lista.
  3. Pulse (A) y seleccione el tipo de etiqueta deseado y pulse Guardar.
  4. Pulse (B) e introduzca un nuevo nombre.
    Los ajustes se guardarán automáticamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?