GEX8258701FR-01

Procédure et caractéristiques de câblage

Raccordement d'alimentation

  1. Faites glisser l'écrou du presse-étoupe sur le câble et éloignez-le des fils.

  2. Passez les fils à travers la plaque passe-câbles.

  3. Utilisez un tournevis plat pour pousser l'ouverture à ressort.

  4. Tout en poussant l'ouverture à ressort, placez le fil dans l'ouverture.

  5. Vissez la plaque passe-câbles.

  6. Faites glisser l'écrou du presse-étoupe vers la plaque passe-câbles.

  7. Vissez l'écrou du presse-étoupe sur la plaque passe-câbles.

Câbles de signal

La longueur maximale du câble de signal est de 10 m (32,8 pi.).

Sortie d’alarme

Entrée de contact de porte

Connexion Modbus

La longueur maximale du câble RS-485 est de 10 m (32,8 pi.).

Pour les câbles RS-485, utilisez du câble blindé et torsadé BELDEN, modèle 8762.

Connexion du mode de synchronisation

La longueur maximale du câble de synchronisation est de 10 m (32,8 pi.).

Pour les câbles de synchronisation, utilisez du câble blindé et torsadé BELDEN, modèle 8762.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?