脱扣线圈
脱扣线圈使用电气信号使断路器脱扣。这些辅件安装在本体内前面板的下面。
这些辅件的特性符合标准 IEC/EN 60947-2 的建议。
MN |
MN 欠压脱扣线圈 此脱扣线圈用于:
此类型的脱扣线圈可用于失效保护紧急停止。 |
延时单元 |
用于 MN 欠压脱扣线圈的延时单元 延时单元能够消除因瞬时电压骤降持续时间 < 200 ms 时欠压脱扣线圈引起的不必要脱扣。 延时单元有两种类型:可调式或固定式。 |
MX |
MX 分励脱扣线圈 此线圈使断路器在电压超过额定电压 Un 的 0.7 倍时脱扣。 |