DOCA0221ZH-01

PowerTag Energy Rope

简介

PowerTag Energy Rope 是 IEC 61557-12 1 类电能表,其中包含在执行准确的实时测量(U、V、I、P、PF)时所需的功能,其最高可测量 2000 A 的电能值。

在与网关或 Panel Server 一起用于收集和处理数据时,PowerTag Energy Rope 可提供直达负载级别的电路监测和诊断。

PowerTag Energy Rope 200 A, 600 A, 1000 A、和 2000 A 专为 3P 和 3P+N 电网中的塑壳断路器和隔离开关设计。

PowerTag Energy Rope 采用柔性且可打开的电流互感器,可轻松安装在导线、电缆或汇流排周围。用于获取电压的可插拔卡簧式连接器简化了PowerTag Energy Rope 的安装。PowerTag Energy 模块可安装在 DIN 导轨上,或视配电盘需要,用支架进行固定。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GDE25175

描述

  1. 抽出式接口,用于接入电压源

  2. 用于 DIN 导轨安装的夹子

  3. 标签,其离型粘贴部分标示有二维码和 RF-Id 标识符,可在调试某些集中器或网关时使用

  4. 状态 LED

  5. 设备信息的对应二维码

  6. RF-Id 标识符

  7. 如果通讯丢失,请按住按钮 10 秒钟,解除产品配对。

  8. 柔性电流互感器

  9. 柔性电流互感器锁扣

状态 LED

通过 LED 指示灯来确认 PowerTag 的工作在调试或维护期间是正常的。
状态 LED 描述 操作
PowerTag 已关闭。 根据操作类型,不需要执行操作,或者需要检查电源。
PowerTag 正在搜索集中器或网关。 等待集中器或网关被识别。
PowerTag 处于识别模式。 等待 PowerTag 联网。
PowerTag 已联网。与集中器或网关正常通讯。
偶尔丢失通讯。 检查与集中器或网关的通讯设置。
与集中器或网关的通讯丢失。 检查与集中器或网关的通讯设置。
检测到内部错误。 更换 PowerTag

可用的数据

如要获取可用数据列表,请参阅相关的网关或 Panel Server 用户指南。可用的数据取决于网关。

调试

如要调试 PowerTag Energy,请参阅要与 PowerTag Energy 配对的网关或 Panel Server 的用户指南。调试操作因网关而异。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?