DOCA0221ZH-01

将设备从测试位置摇入到连接位置

步骤

操作

1

设备处于测试位置。按入位置释放按钮。

2

顺时针旋转摇进摇出手柄。

结果:设备在抽架中退回。

3

到达连接位置后,位置释放按钮弹出,机构阻挡摇进摇出手柄。

结果:设备处于连接位置。

4

将摇进摇出手柄从摇进摇出手柄插槽中移除。

5

将摇进摇出手柄放回到储存仓中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?