DOCA0221ZH-01

将设备与抽架匹配

可选失配保护有助于确保设备的运动部件仅安装在具有兼容特性的抽架中。下面列出了可能的组合。

A B C

4 5

B C D

1 5

A B D

3 5

B C E

1 4

A B E

3 4

B C

1 4 5

A B

3 4 5

B D E

1 3

A C D

2 5

B D

1 3 5

A C E

2 4

B E

1 3 4

A C

2 4 5

C D E

1 2

A D E

2 3

C D

1 2 5

A D

2 3 5

C E

1 2 4

A E

2 3 4

D E

1 2 3

如要为设备和抽架设置失配防护组合,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:51201012AA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?