DOCA0221ZH-01

当配电盘门打开时锁定设备

在选装有进退联锁装置的情况下,当门打开后,ComPacT NS 抽出式设备无法摇进或摇出,因为无法插入摇进摇出手柄。

门打开后,无法插入摇进摇出手柄。

门关闭后,可以插入摇进摇出手柄。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:51201015AA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?