DOCA0221ZH-01

断开抽出式设备的连接

抽出式设备搬运条件

在连接或断开抽出式设备时,需要插入摇进摇出手柄。若联锁装置、挂锁或开门锁已设置到位,则无法插入摇进摇出手柄。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏风险
  • 使用摇进摇出手柄将设备摇进摇出抽架。
  • 请勿使用电动工具来摇进摇出。
  • 位置释放按钮弹出后,请勿转动手柄。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.