DOCA0221ZH-01

将设备从测试位置摇出到退出位置

步骤

操作

1

按入位置释放按钮。

2

逆时针旋转摇进摇出手柄。

结果:设备在抽架中前进。

3

到达退出位置后,位置释放按钮弹出,机构阻挡摇进摇出手柄。

结果:设备处于退出位置。

4

将摇进摇出手柄从摇进摇出手柄插槽中移除。

5

将摇进摇出手柄放回到储存仓中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?