DOCA0221ZH-01

将设备从连接位置摇出到测试位置

步骤

操作

1

从储存仓中取出摇进摇出手柄。

2

将摇进摇出手柄插入到摇进摇出手柄插槽中。

3

按入位置释放按钮。

4

逆时针旋转摇进摇出手柄。

结果:设备在抽架中前进。

5

到达测试位置后,位置释放按钮弹出,机构阻挡摇进摇出手柄。

结果:设备处于测试位置。移除摇进摇出手柄或继续摇出到退出位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?