DOCA0221ES-01

Bobinas de disparo de tensión

Utilice bobinas de disparo de tensión para disparar los interruptores automáticos voluntariamente mediante una señal eléctrica. Instale estos equipos auxiliares en la carcasa, bajo la cara delantera.

Las características de estos equipos auxiliares cumplen las recomendaciones de la norma IEC/EN 60947-2.

MN

MN Bobina de disparo por falta de tensión

Esta bobina:

  • Dispara el interruptor automático cuando la tensión es inferior a 0,35 veces la tensión nominal (Un). Si la tensión está entre 0,35 y 0,7 veces la tensión nominal Un, el disparo es posible, pero no se garantiza. Si es mayor que 0,7 veces la tensión nominal Un, no se puede realizar el disparo.

  • Permite volver a cerrar el interruptor automático cuando la tensión alcanza 0,85 veces la tensión nominal.

Utilice este tipo de bobina de disparo para paradas de emergencia de doble seguridad.

Retardador

Retardador para bobina de disparo por falta de tensión MN

El retardador elimina el disparo imprevisto de una bobina de disparo por falta de tensión provocado por caídas de tensión transitorias con una duración de <200 ms.

Existen dos tipos de retardadores: ajustable y fijo.

MX

MX Bobina de disparo por emisión de corriente

Esta bobina dispara el interruptor automático cuando la tensión supera 0,7 veces la tensión nominal Un.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.