DOCA0221ZH-01

将拨动手柄锁定在 ONOFF 位置

您可以使用一至三个挂锁(锁扣直径 5 至 8 毫米(0.2 至 0.3 英寸))来将拨动手柄锁定在 ON 或 OFF 位置。

注: 即使锁定在 ON 位置,断路器也会脱扣。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?