DOCA0221ZH-01

调试

检查清单

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 重新装上所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 如果在操作过程中发生绝缘故障,请立即修复安装错误。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在启动新设备时,或者在长时间停机之后,需要花数分钟进行常规检查。这种检查有助于消除因错误或疏忽而导致的故障风险。

许多故障都缘于不遵守调试说明或缺乏有关设备和/或开关设备程序的知识。Schneider Electric 说明书可在线获得,其中向操作人员或维护人员清楚说明了如何纠正故障。PDF 文件可从 Schneider Electric 网站下载。

注: 检查必须在整个配电盘断电的情况下进行。在带舱室的配电盘中,只有操作人员可进入的舱室才必须断电。

下表显示了要根据事件进行的检查和观察:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

试运行之前

运行期间定期进行

在配电盘上开展工作之后

在长时间停机期间定期进行

长时间停机之后

长时间停机和修正配电盘之后

A 绝缘和介电强度测试
B 检查配电盘
C 检查是否符合图纸
D 检查机械设备
E 检查连接
F 检查机械操作
G 检查电子脱扣单元
H 检查无线设备与网关或 Panel Server 的配对
I 检查通讯
J 清洗设备

A: 绝缘和介电强度测试

小心
设备损坏风险
只有具备相应资质的电气人员才能执行绝缘和耐压强度测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

绝缘和介电强度测试在交付配电盘之前进行。这些测试遵循目前适用的标准。

在进行测试之前,必须:

  • 断开设备的所有电气辅助装置(MXMN)。

  • 拆除 MicroLogic 脱扣单元上的长延时额定插头。

拆除额定插头后,将断开电压测量输入。

B: 检查配电盘

检查设备安装是否符合以下要求:

  • 安装在清洁环境中,其中不存在因设备组装所留下的任何废物(例如,接线、工具、刨花、金属颗粒)。

  • 安装在通风良好的配电盘中(通风格栅畅通)

C: 符合安装图

检查设备是否符合安装图:

  • 每台设备正面的馈电标识。

  • 额定值和分断能力(在铭牌上标出)。

  • 脱扣单元的标识(类型、额定值)。

  • 所存在的附加功能(外部电流互感器、控制或指示辅助装置、锁具、铅封)。

  • 保护设置。

  • MicroLogic 脱扣单元:目检旋钮的位置或主要设置。

  • 每台设备正面的保护电路标识。

D: 机械设备检查

  • 检查以下主体部件(有关更多信息,请参见相关主题):

    • 外壳

    • 灭弧栅过滤器

    • 主触点

  • 检查配电盘中设备的安装和机械强度以及电源连接的安装和机械强度。

  • 检查设备上的以下辅助装置和附件的安装和机械强度:

    • 安装附件(例如,端子屏罩、锁盖)

    • 辅助电路连接(有关更多信息,请参见相关主题

    • 抽架及其滑动连接(有关更多信息,请参见相关主题

    • 端子块

    • 电气辅助装置

  • 检查电源接头是否拧紧并拧紧任何松脱的接头(有关更多信息,请参见相关主题)。

  • 检查灭弧栅过滤器(有关更多信息,请参见相关主题)。

E:检查连接

根据说明书的说明,检查电源连接件和辅助回路连接件的紧固扭矩。

F: 机械操作

  • 检查以下机械操作:

    • 机械分合闸

    • 电动分闸

    • push-to-trip 按钮进行脱扣

    • 复位

    • 设备极点完全合闸

  • 检查锁定附件(例如,挂锁和钥匙锁)的锁定和解锁。

  • 检查所有辅助装置的辅助接线和绝缘(有关更多信息,请参见相关主题)。

  • 检查有线和无线指示辅助装置是否正确工作(有关更多信息,请参见相关主题)。

  • 检查所有辅助装置的使用寿命。

G: 脱扣单元的工作和通讯系统

  • 按照相应用户指南的说明,检查每个设备的脱扣单元是否正确工作。

  • 检查通讯模块和附件(可选)(有关更多信息,请参见相关主题)。

  • 测试设备控制和触点状态切换。

  • 测试抽架位置触点的状态切换以及 BCM ULPIO 模块之间的地址同步。

  • 测试通过通讯网络向 MicroLogic 脱扣单元进行的数据写入。

H:检查无线设备与网关或 Panel Server 的配对

检查与网关或配电盘服务器的无线通讯是否正常:

  • 对于 PowerTag Energy,每次发送数据时(缺省情况下,每 5 秒发送一次),LED 都会绿灯闪烁。

  • 对于无线指示辅助装置,每次发送数据时(每 8 小时发送一次或状态更改时发送),LED 都会绿灯闪烁。

I:检查通讯

检查藉由通讯网络进行的通讯是否正常。请参阅 DOCA0093••ULP (Universal Logic Plug) 系统  - 用户指南

J:清洗设备

为了避免灰尘堆积影响断路器的机械操作,进行维护时应对断路器进行清洗:

  • 对于非金属部件:务必使用干布。不要使用清洁剂产品。

  • 对于金属部件:优选使用干布。如果必须使用清洁剂产品,也要避免将其洒到非金属部件上。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.