DOCA0221ZH-01

将拨动手柄锁定在 ONOFF 位置

您可以使用一至三个挂锁(锁扣直径 5 至 8 毫米(0.2 至 0.3 英寸))来将拨动手柄锁定在 ON 或 OFF 位置。

注: 当拨动手柄锁定在 ON 位置时:
  • 保护功能处于激活状态,并将在发生电气故障时使断路器脱扣

  • 您可以按下脱扣按钮,使断路器脱扣。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?