DOCA0221ZH-01

带延伸旋转手柄的抽出式 ComPacT NS630b-1600

带延伸旋转手柄的抽出式设备运动件

  1. 安装侧板

  2. 提手

  3. 灭弧栅

  4. MicroLogic 脱扣单元

  5. 前盖

  6. 伸缩轴

  7. 延伸旋转手柄

  8. 铭牌

  9. 用于可选钥匙锁的插槽

  10. Push-to-trip 按钮

  11. MicroLogic 脱扣单元上的二维码

有关带延伸旋转手柄的抽出式 ComPacT NS630b-1600 的安装详情,请参见 JYT6180103 ComPacT NS630b-1600 - 抽出式断路器或隔离开关 - 说明书

有关将延伸旋转手柄安装到抽出式 ComPacT NS630b-1600 上的详细说明,请参见 BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - 延伸旋转手柄 - 说明书

带延伸旋转手柄的抽出式设备的附件

  1. 失配保护

  2. BCM ULP 通讯模块

  3. 可拆卸触点模块

  4. OF1 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  5. OF2 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  6. OF3 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  7. SD 脱扣指示辅助装置(有线或无线)

  8. MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈

  9. SDE 故障脱扣指示辅助装置(有线或无线)

    缩放 Z1

  10. CAO1 预分触点

  11. CAO2 预分触点

  12. CAF1 预合触点

  13. CAF2 预合触点

此抽架与用于所有抽出式 ComPacT NS630b-1600 设备的抽架相同:有关抽架及其失配保护的更多信息,请参阅抽架

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.