DOCA0221ZH-01

故障排除

固定式和抽出式设备

问题

可能的原因

解决方案

设备无法本地或远程合闸。

设备被挂锁或钥匙锁定在了分闸位置。

禁用锁定功能。

设备未完全连接。

终止设备的摇进(连接)动作。

MX 分闸线圈在永久获得供电。

存在分闸指令。确定指令的来源,将其取消。指令取消后,设备方可合闸。

MN 欠压线圈未获得供电。

存在分闸指令。确定指令的来源,将其取消。

检查电压和供电电路 (U > 0.85 Un)。如果问题仍未解决,则更换线圈。

在存在 MicroLogic P 脱扣单元(其在脱扣模式下可提供最小电压和最小频率保护)且脱扣单元通电的情况下,发出了永久脱扣命令。

禁用 MicroLogic P 脱扣单元的这些保护功能。

意外脱扣。

MN 欠压线圈电源电压过低。

检查电压和供电电路 (U > 0.85 Un)。

另一台设备向 MX 分闸线圈发送了卸载指令。

检查配电系统上的总负载。

必要时,修改系统中设备的设置。

MX 分闸线圈发出了不必要的分闸指令。

确定指令的来源,将其取消。

设备无法远程分闸,但能够本地分闸。

MN 欠压线圈未执行分闸指令。

欠压线圈端子上的压降不足或存在残余电压 (> 0.35 Un)。如果问题仍未解决,则更换 MN 线圈。

设备无法本地分闸。

操作机构故障或触点熔合。

请联系 Schneider Electric 服务中心。

抽出式设备

问题

可能的原因

解决方案

无法将摇进摇出手柄插入在连接、测试或退出位置。

抽架上有挂锁或钥匙锁,或者存在门锁。

禁用锁定功能。

无法转动摇进摇出手柄。

未按下复位按钮。

按复位按钮。

设备无法从抽架中移除(可选)。

设备未处于退出位置

转动摇进摇出手柄,直到设备处于退出位置并且复位按钮弹出。

导轨未完全拉出。

将导轨完全拉出。

设备无法连接(摇进)(可选)。

抽架/设备失配保护。

检查抽架是否与设备相符。

安全挡板被锁定。

移除锁具。

退出触点组位置不正确。

重新定位触点组。

抽架锁定在退出位置。

禁用抽架锁定功能。

设备未充分插入到抽架中。

将设备完全插入,以便接合到摇进摇出机构中。

设备无法锁定在退出位置(可选)。

设备未处于正确位置。

检查复位按钮是否弹出,以此确认设备位置。

摇进摇出手柄仍处于抽架中。

移除摇进摇出手柄,并将其存放在他处。

设备无法锁定在连接、测试或退出位置。

检查是否启用了任何位置锁定。

请联系 Schneider Electric 服务中心。

设备未处于正确位置。

检查复位按钮是否弹出,以此确认设备位置。

摇进摇出手柄仍处于抽架中。

移除摇进摇出手柄,并将其存放在他处。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.