DOCA0221ZH-01

锁定在退出位置

锁定系统组合

可以使用以下装置将抽架上的设备锁定在退出位置:

  • 一至三个挂锁(标配)

  • 一个或两个钥匙锁(选配)

  • 结合使用以上两者。

注: 如果在订购抽架时进行了指定,此锁定功能可以经调整适合在所有位置(连接、测试和退出)操作,而不是单独在退出位置操作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?