DOCA0221ZH-01

断路器脱扣后应执行的操作

概述

本地和远程指示提供可能的脱扣原因信息。尤其是,MicroLogic 脱扣单元特有的指示能够高度可靠地指示故障原因(请参见 MicroLogic 脱扣单元用户指南)。

脱扣原因有多种类型:

  • 装置的电气故障

  • 设备故障

  • 故意脱扣

记录脱扣

脱扣由安装在设备上的指示灯和辅助触点(取决于具体的配置)本地和远程指示。有关设备可用的脱扣指示的相关说明,请参阅脱扣单元的 ComPacT NS电气辅助装置和用户指南。

确定脱扣原因

确定脱扣原因。在明确并清除脱扣原因之前,切勿使断路器重新合闸(本地或远程)。

根据脱扣类型和负载的重要程度,必须采取多种预防措施,特别是针对部分或整个系统的绝缘和介电测试。这些检查和测试必须由具备资质的人员指导和执行。

短路后的断路器检查

  • 检查连接紧固性(请参见设备安装手册)。

  • 检查退出触点组。

复位设备

设备可以本地复位。有关如何复位设备的说明,请参见相关主题:

电气故障脱扣后的设备维护

保护装置的脱扣并不会修正下游设备的电气故障原因。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。
  • 必须由具备相应资质的电气人员安装和维修该设备。
  • 断开所有电源,然后再进行维护检查。
  • 在完全断电、测试、接地和标记之前,假定所有电路都带电。
  • 仔细考虑所有电源,包括电反馈和控制电源的可能性。
  • 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。
  • 重新装上所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
电气故障引起闭合的危险
未首先进行检查请勿再次闭合断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

根据电气故障类型,对整个电气故障设备或其局部进行维护检查(请参见调试):

  • 小故障:

    • 长延时保护脱扣

    • 接地漏电保护脱扣

      修理之后,必须执行 DEF 部分中规定的检查。

  • 严重或破坏性故障:

    • 未知电气故障引起的脱扣

    • 短延时保护脱扣

    • 接地故障保护脱扣

修理之后,必须执行 ABDEF 部分中规定的检查。必须对脱扣的设备进行专门检查(参见 在运行期间维护 ComPacT NS),然后才能将其重新投入使用。

注: 检查、测试和观察必须由合格的工作人员进行。如果重启是高优先级的(例如关键装置),那么装置的故障部分必须被隔离和锁定在 OFF 位置以执行此项维护。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?