DOCA0221ZH-01

带直接旋转手柄的固定式 ComPacT NS630b-1600

带直接旋转手柄的固定式设备

  1. 灭弧栅

  2. MicroLogic 脱扣单元

  3. 前盖

  4. 直接旋转手柄

  5. 铭牌

  6. 用于可选钥匙锁的插槽

  7. Push-to-trip 按钮

  8. MicroLogic 脱扣单元上的二维码

有关带直接旋转手柄的固定式 ComPacT NS630b-1600 的安装详情,请参见 JYT6180003 ComPacT NS630b-1600 - 固定式断路器或隔离开关 - 说明书

有关将直接旋转手柄安装到固定式 ComPacT NS630b-1600 上的详细说明,请参见 BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - 直接旋转手柄 - 说明书

带直接旋转手柄的固定式设备的附件

  1. 水平安装支架

  2. 提手

  3. BCM ULP 通讯模块

  4. OF1 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  5. OF2 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  6. OF3 ON/OFF 指示辅助装置(有线或无线)

  7. SD 脱扣指示辅助装置(有线或无线)

  8. MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈

  9. SDE 故障脱扣指示辅助装置(有线或无线)

    缩放 Z1

  10. 控制辅助端子

  11. CAO1 预分触点

  12. CAO2 预分触点

  13. CAF1 预合触点

  14. CAF2 预合触点

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.