DOCA0221ZH-01

锁定直接旋转手柄

将直接旋转手柄挂锁到 OFF 位置

危险
电击、爆炸或弧闪危险
当手柄位于 O-Off 位置时,在设备上工作前,务必使用规格适当的电压传感器来确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

您可以使用一至三个挂锁(锁扣直径 5 至 8 毫米(0.2 至 0.3 英寸))来将直接旋转手柄锁定在 OFF 位置。

步骤

操作

1

将设备置于 OFF 位置。

2

拉出挂钩。

3

插入挂锁的锁扣(直径 5 至 8 毫米(0.2 至 0.3 英寸))。

注: 挂锁需自备。
注: 有关机床控制用红色手柄(VDE 类型)的挂锁详细说明,请参阅 BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - 直接旋转手柄 - 说明书

将直接旋转手柄挂锁到 ON 位置

如要激活 ON 位置的挂锁,请参阅 BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - 直接旋转手柄 - 说明书

步骤

操作

1

将设备置于 ON 位置。

2

拉出挂钩。

3

插入挂锁的锁扣(直径 5 至 8 毫米(0.2 至 0.3 英寸))。

注: 挂锁需自备。

当旋转手柄锁定在 ON 位置时:

  • 保护功能处于激活状态,并将在发生电气故障时使断路器脱扣

  • 您可以按下脱扣按钮,使断路器脱扣。

注: 有关机床控制用红色手柄(VDE 类型)的挂锁详细说明,请参阅 BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - 直接旋转手柄 - 说明书

将直接旋转手柄用钥匙锁锁定在 ON 或 OFF 位置

钥匙锁是选配附件。

危险
电击、爆炸或弧闪危险
当手柄位于 O-Off 位置时,在设备上工作前,务必使用规格适当的电压传感器来确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

按照以下程序,使用钥匙锁将延伸旋转手柄锁定在 ON 或 OFF 位置。

注: 以下程序显示了如何锁定在 OFF 位置。ON 位置的锁定操作程序完全相同。

步骤

操作

1

将设备置于 ON 或 OFF 位置。

2

将钥匙插入锁具中。

3

逆时针转动钥匙。

4

移除钥匙

当旋转手柄锁定在 ON 位置时:

  • 保护功能处于激活状态,并将在发生电气故障时使断路器脱扣

  • 您可以按下脱扣按钮,使断路器脱扣。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.