DOCA0221ZH-01

检查灭弧栅过滤器

短路期间,灭弧栅灭弧并沿短路的整个路径吸收高电位电能。灭弧栅还有助于额定电流条件下的灭弧。

每当电弧被灭弧栅中断时,灭弧栅的灭弧栅片都会遭到烧蚀。随着灭弧栅的状况退化,完全消除短路的能力会降低。进而,设备可能受到损坏或损毁。

灭弧栅的预防性维护包括定期检查过滤器,因为堵塞的过滤器会造成过压。过滤器可能会(由于 In 下产生的气体而)稍微变黑。

建议使用真空吸尘器而不是布来清除灭弧栅外部的灰尘。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?