DOCA0221ES-01

Desconexión del aparato extraíble

Condiciones de manejo del aparato extraíble

Para conectar o desconectar el aparato extraíble, es necesario insertar la manivela. La manivela no se puede insertar si están activados los enclavamientos, están puestos los candados o la puerta está bloqueada.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las prácticas de trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el servicio de este equipo solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Use la manivela proporcionada para montar o desmontar el aparato en el chasis.
  • No use herramientas eléctricas para el montaje.
  • No gire la manivela una vez que el botón pulsador de posición de desbloqueo haya saltado hacia fuera.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.