BSCM Modbus SL/ULP 模块模式
根据系统电压,使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
系统电压高于 480 Vac
或 480 Vdc 时,请勿将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 Modbus Serial Line 通讯网络。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
-
系统电压低于 480 Vac 或 480 Vdc 时,可以在以下模式下使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块:
-
仅 Modbus SL 模式
-
仅 ULP 模式
-
Modbus SL 和 ULP 模式
-
-
系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc,且低于或等于 690 Vac 或 690 Vdc 时,请在仅 ULP 模式下使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块,同时还应使用绝缘 NSX 线缆。
BSCM 仅 Modbus SL 模式
在仅 Modbus SL 模式下, BSCM Modbus SL/ULP 模块用于使用商业型号为 LV434224 的 Modbus SL 集线器将 ComPacT NSX DC 断路器连接到 Modbus Serial Line 通讯网络。如要读取 BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 SD 状态,请为 BSCM Modbus SL/ULP 模块使用商业型号为 LV434210 的 SD 辅助触点。
下图显示了处于仅 Modbus SL 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。
BSCM 仅 ULP 模式
在仅 ULP 模式下,BSCM Modbus SL/ULP 模块用于使用 NSX 线缆藉由 ULP 通讯网络将 ComPacT NSX DC 断路器连接到 ULP 模块(如 IFM 或 IFE 通讯接口)。其他 ULP 模块(如 IO 模块)和 FDM121 显示器也可以连接到同一 ULP 通讯网络。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
建议在仅 ULP 模式下,使用 IFM 或 IFE 通讯接口,将插入式或抽出式 ComPacT NSX DC 断路器连接到通讯网络。
仅 ULP 模式下的商业型号为 LV434220 的 BSCM Modbus SL/ULP 模块可替代商业型号为 LV434205 的 BSCM 模块。有关商业型号为 LV434205 的 BSCM 模块的特定功能,详见附录。
下图显示了处于仅 ULP 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。
BSCM Modbus SL 和 ULP 模式
在 Modbus SL 和 ULP 模式下,BSCM Modbus SL/ULP 模块用于将 ComPacT NSX DC 断路器连接到:
-
Modbus Serial Line 通讯网络(藉由 Modbus SL 集线器)
-
ULP 模块,如 IO 模块 1、IO 模块 2、FDM121 显示器(藉由 NSX 线缆)
下图显示了处于 Modbus SL 和 ULP 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。
BSCM Modbus SL/ULP 模块与通讯电动机构
当 ComPacT NSX DC 断路器配备有通讯电动机构时,BSCM Modbus SL/ULP 模块必须启用电动机构到通讯网络的连接。
如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 Modbus SL 模式,则必须使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点向 提供通讯电动机构提供 SD 状态。
危险