DOCA0186ZH-02

断路器断电

隔离功能

ComPacT NSX 断路器具有正触点指示,适用于 IEC/EN 60947-12 标准所要求的隔离。执行器的 O (OFF) 位置足以隔离相应断路器。

具有隔离功能的断路器,在铭牌上有以下标志:

为了确认此能力,IEC/EN 60947-12 标准要求执行相应的耐冲击测试。

ComPacT NSX 断路器可锁定在 O (OFF) 位置,以保证根据安装规定在断电的情况下开展工作。如果断路器位于 O (OFF) 位置,断路器只能锁定在分闸位置。

注: ComPacT NSX 断路器锁定在分断位置足以保证可靠的隔离。

锁具的选择取决于执行器的类型:

设备的维护和维修作业

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 重新装上所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 如果在操作过程中发生绝缘故障,请立即修复安装错误。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在设备表面或内部工作之前,请关闭设备的全部电源。对于设备的局部断电,安装和安全规则要求明确标记并隔离正开展这些作业的馈电设备。

故障脱扣后的维护作业

警告
电气故障引起闭合的危险
未首先进行检查请勿再次闭合断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

保护装置的脱扣并不会修正下游电气设备的故障原因。

下表描述了发生故障脱扣后应遵循的步骤:

步骤

操作

1

在检查下游电气设备之前隔离馈电设备。

2

查找故障原因。

3

进行检查,如果有必要,修理下游设备。

4

如发生的是短路脱扣,检查设备。

5

再次使断路器合闸。

有关故障后重启的详细信息,请参阅“脱扣应对”。

检查设置

进行检查时,无需特别的防范措施。这些检查只能由具备相应资质的人员执行。

测试断路器

小心
噪扰脱扣危险
保护测试必须由具备相应资质的电气人员完成。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

在测试断路器脱扣机构时,必须采取以下防范措施:

  • 避免干扰性操作。

  • 避免不恰当的操作或报警脱扣。

比如,如果用 push-to-trip 按钮使断路器脱扣,就可能导致不正确的故障指示或纠正措施(诸如切换至替换电源)。

设置脱扣单元

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节必须由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

需要对安装和安全规则完全了解,才能对脱扣单元的设置进行修改。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.