BSCM Modbus SL/ULP 模块简介
商业型号为 LV434220 的 BSCM Modbus SL/ULP 模块是一种断路器状态控制模块,可用于通过以下方式进行数据通讯:
-
Modbus Serial Line 通讯网络
-
ULP 通讯网络
将 BSCM Modbus SL/ULP 模块与配备有热磁脱扣单元的 ComPacT NSX DC 断路器以及与 ComPacT NSX DC 隔离开关配合使用。
将交换以下数据:
-
OF 和 SDE 的断路器状态(来自 BSCM Modbus SL/ULP 模块)
-
SD 断路器状态(来自 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点或 NSX 线缆(如有))
-
通讯电动机构(如有)的控制指令:分闸、合闸和复位
-
操作员帮助信息:存储最近 10 个事件
有关 ComPacT NSX DC 断路器通讯功能整合的更多信息,请参阅:
BSCM Modbus SL/ULP 模块描述
BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 ULP LED 指示
ULP LED 可指示 BSCM Modbus SL/ULP 模块的状态,即使在仅 Modbus SL 模式下,也不例外。
BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 ULP LED 颜色为黄色。
BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 Modbus Serial Line LED 指示
BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 Modbus Serial Line LED 颜色为白色。
LED 状态如下:
-
熄灭:已禁用 Modbus Serial Line 通讯网络。
-
常亮:已启用 Modbus Serial Line 通讯网络。
-
闪烁:正在进行 Modbus Serial Line 通讯。
安装 BSCM Modbus SL/ULP 模块
用来安装 BSCM Modbus SL/ULP 模块的插槽取决于断路器的类型。
|
A BSCM Modbus SL/ULP 模块 B NSX 线缆或 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点 |
|
BSCM Modbus SL/ULP 模块不得与 OF 触点或 SDE 触点同时安装。
BSCM Modbus SL/ULP 模块可以现场安装。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:PKR1891407 ComPacT NSX DC - BSCM Modbus SL/ULP。