DOCA0186ZH-02

通讯测试

用户可以测试与 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接的所有 ULP 模块之间的通讯。没有物理按钮。连接到 EcoStruxure Power Commission 软件,然后单击定位按钮,以启动与 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接的所有 ULP 模块之间的通讯测试(测试持续 15 秒)。

测试过程中,所有 ULP 模块都保持正常工作状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.