DOCA0186ZH-02

控制辅件

安装在断路器外的控制和指示触点

安装在盒体外的控制和指示触点用于特殊应用。请参阅 LVPED221002ZH ComPacT NSX, ComPacT INS/INV, MasterPacT NW DC - DC PV 目录

CAM 触点

预操作触点

安装在旋转手柄中:

  • 当发出断路器手动命令时,预合触点(CAF2CAF1)在极点闭合前动作。

  • 当发出断路器手动命令时,预分触点 (CAO1) 在极点断开前动作。

位置触点

连接 (CE)/退出 (CD) 位置触点

安装在抽架上,以指示断路器在抽架中的位置:

A 连接位置触点 (CE)

B 退出位置触点 (CD)

连接/退出位置触点的操作

CE 连接位置触点

CD 退出位置触点

脱扣线圈

脱扣线圈使用电气信号使断路器脱扣。这些辅件安装在本体内前面板的下面。

这些辅件的特性符合 IEC/EN 60947-2 标准的建议。

MN

MN 欠压脱扣线圈

此脱扣线圈用于:

  • 当电压小于额定电压 (Un) 的 0.35 倍时,断路器脱扣。电压为额定电压 Un 的 0.35 到 0.7 倍时,可能但不是一定发生脱扣。大于额定电压 Un 的 0.7 倍时,不可能脱扣。

  • 当电压达到额定电压的 0.85 倍时,可再次使断路器合闸。

此类型的脱扣线圈可用于故障安全紧急停止。

延时单元

用于 MN 欠压脱扣线圈的延时单元

延时单元能够消除因瞬时电压骤降持续时间 < 200 ms 时欠压脱扣线圈引起的不必要脱扣。

延时单元有 2 种类型:可调或固定。

MX

MX 分励脱扣线圈

此线圈使断路器在电压超过额定电压 Un 的 0.7 倍时脱扣。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.