DOCA0186ZH-02

利用延伸旋转手柄锁定断路器

锁定附件

延伸旋转手柄提供若干锁定功能以:

  • 防止旋转手柄被操作。

  • 防止门被打开。

某些锁定功能可以在不同的应用中被禁用。

手柄可使用最多 3 个挂锁(用户自备)或钥匙锁锁定。

附件

挂锁

O (OFF) 位置挂锁(标准)。

将旋转手柄挂锁到 O (OFF) 位置并不会防止门被打开。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定旋转手柄,挂锁的锁扣直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。

在两个位置 I (ON)O (OFF) 挂锁(在安装过程中对旋转手柄做出修改后)。

当旋转手柄锁定在 I (ON) 位置时,可以有 2 个选择:

  • 标准情况为门不能被打开。

  • 另一种选择为门未互锁,锁定旋转手柄不会防止门被打开。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定旋转手柄,挂锁的锁扣直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。

使用 Profalux®Ronis® 锁进行锁定(可选)。

锁安装在配电盘内的断路器面盖上。

根据选择的锁舌类型,可以只在 O (OFF) 位置或者在 O (OFF)I (ON) 位置锁定断路器。

可以在现场安装 ProfaluxRonis 锁。钥匙锁可以和挂锁同时使用。

注: 将旋转手柄锁定到 I (ON) 位置并不会禁用断路器的保护功能。在发生电气故障时,断路器仍会脱扣。解除锁定后,旋转手柄会回到 Trip 位置。要使断路器恢复工作,请遵循复位说明

门锁(MCC 功能)

标准方式下,延伸旋转手柄在 I (ON) 位置把门锁住。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
只有具备相应资质的人员才有权禁用门锁。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当断路器处于 I (ON) 位置时,请临时禁用此锁,以便打开门。

旋转手柄在交货时,门锁处于激活状态。如要停用门锁,请参阅以下说明书:

  • NNZ4766007ComPacT NSX100-250 用延伸旋转手柄

  • NNZ4766507ComPacT NSX400-630 用延伸旋转手柄

示例:一个用于配电盘进线的断路器和若干个馈线断路器,都带有延伸旋转手柄。这些断路器安装在同一个门后面。用其中一个延伸旋转手柄(进电断路器)把门锁住,可简化配电盘的维护工作。

钥匙锁操作的锁定过程

O (OFF)I (ON) 位置上都可以对断路器使用钥匙锁。

步骤

动作(断路器处于 O (OFF) 位置)

动作(断路器处于 I (ON) 位置)

1

打开门。

如果有必要,禁用门锁设备,打开门。

2

使用安装在配电盘内面盖上的钥匙锁锁定旋转手柄。

使用安装在配电盘内面盖上的钥匙锁锁定旋转手柄。

3

关闭门。

关闭门,如果有必要,禁用门锁设备。

铅封附件

带有延伸旋转手柄断路器的铅封附件与带有直接旋转手柄断路器的相同。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.