用于最大 250 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-G 热磁脱扣单元
简介
用于最大 250 A 的 3P/4P 断路器的 TM-G 热磁脱扣单元为可互换脱扣单元。
其设计是用于 DC 通用应用。
TM-G 可互换 3P/4P 脱扣单元提供:
-
可调的热阈值
-
固定的电磁吸合电流
描述
设置热保护
下表显示了对应每一个脱扣单元额定值,与 Ir 旋钮位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(以安培值显示)。
|
脱扣单元额定值 In (A) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
25 |
40 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
|
吸合电流 Ir (A) |
|||||||||
|
11 |
18 |
28 |
44 |
56 |
70 |
88 |
112 |
140 |
175 |
|
13 |
20 |
32 |
50 |
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
|
14 |
23 |
36 |
57 |
72 |
90 |
113 |
144 |
180 |
225 |
|
16 |
25 |
40 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
设置电磁保护
电磁保护吸合电流不能调整,等于下面显示的值:
|
脱扣单元额定值 In (A) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
25 |
40 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
|
|
固定吸合电流 Ii (A) +/- 20% |
||||||||||
|
AC 值 |
63 |
80 |
80 |
125 |
200 |
320 |
440 |
440 |
440 |
520 |
|
DC 值 |
80 |
100 |
100 |
150 |
240 |
380 |
530 |
530 |
530 |
620 |