DOCA0186ZH-02

指示触点

简介

单一型号的指示触点可提供 OFSDSDE 指示功能。盒体内的触点位置决定功能。

指示触点位于断路器正面下方、电动机构下方或者位于旋转手柄中。通常安装于与电源回路隔离的仓室中。触点有两种类型:

  • 带弹簧端子的标准触点

  • 带螺钉端子的低电平触点

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NNZ4314501 指示触点

标准和低耗触点

标准和低耗触点为公共点转换触点。

NC 常闭触点

NO 常开触点

下表描述了标准和低耗无源触点的操作:

名称

定义

OF 指示触点

转换:当断路器位于 O (OFF) 位置时,NO 触点通常是断开的。

SD 指示触点

脱扣指示SD 触点表明断路器由于以下原因被脱扣:

  • 脱扣单元检测到电气故障

  • MXMN 线圈的操作

  • push-to-trip 按钮的操作

  • 连接/断开抽出式断路器

  • 手动使电动机构分闸

SDE 指示触点

电器故障指示SDE 触点指示断路器因脱扣单元检测到电气故障而脱扣。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.