用于 630 A 至 1200 A 的 2P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元
简介
用于 630 A 至 1200 A 的 2P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元为内置扣单元。
其设计是用于 DC 通用应用。
TM-DC 2P 脱扣单元提供:
-
可调的热阈值
-
可调的电磁吸合电流
描述
设置热保护
设置电磁保护
电磁保护吸合电流不能调整,等于下面显示的值:
|
脱扣单元额定值 In (A) |
|||
|---|---|---|---|
|
630 |
800 |
1000 |
1200 |
|
吸合电流 Ii (A) +/- 20% |
|||
|
1575 |
2000 |
2500 |
3000 |
|
1890 |
2400 |
3000 |
3600 |
|
2205 |
2800 |
3500 |
4200 |
|
2520 |
3200 |
4000 |
4800 |
|
2835 |
3600 |
4500 |
5400 |
|
3150 |
4000 |
5000 |
6000 |