TM-DC PV 4P 断路器热磁脱扣单元
简介
用于 80 A 至 500 A 的 4P 断路器的 TM-DC PV 热磁脱扣单元为内置脱扣单元。
其设计是用于 DC 光伏应用。
TM-DC PV 4P 脱扣单元提供:
-
可调的热阈值
-
脱扣单元上的固定电磁吸合电流,脱扣单元的 In 范围为 80 A 至 160 A
-
脱扣单元上的可调电磁吸合电流,脱扣单元的 In 范围为 200 A 至 500 A
描述
设置热保护
热保护吸合电流 Ir 使用 4 个刻度的旋钮设置。
旋转热保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。
下表显示了对应每一个脱扣单元额定值、与旋钮 Ir 位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(安培)(值通过旋钮指示)。
|
40 °C (104 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
|
40 °C (104 °F) 时的吸合电流 Ir (A) |
||||||||
|
56 |
70 |
87 |
112 |
140 |
175 |
224 |
280 |
350 |
|
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
256 |
320 |
400 |
|
72 |
90 |
112 |
144 |
180 |
225 |
288 |
360 |
450 |
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
热保护设置固定为脱扣单元的额定值。
设置 In 为 80 A 至 160 A 的脱扣单元的电磁保护
对于额定值低于 200 A 的脱扣单元,电磁保护吸合电流不能调节,为下表显示的固定值:
|
脱扣单元额定值 In (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
|
|
固定吸合电流 Ii (A) +/- 20% |
||||
|
DC 值 |
800 |
800 |
1,250 |
1,250 |
设置 In 为 200 A 至 500 A 的脱扣单元的电磁保护
对于额定值在 200 A 至 500 A 之间的脱扣单元,电磁保护吸合电流 Ii 由 6 个刻度的旋钮设置。
旋转电磁保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。
下表显示了与 Ii 旋钮位置相应的电磁保护吸合电流 Ii 值(以安培值显示):
|
脱扣单元额定值 In (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
|
吸合电流 Ii (A) +/- 20% |
||||
|
1,000 |
1,250 |
1,600 |
2,000 |
2,500 |
|
1,200 |
1,500 |
1,920 |
2,400 |
3,000 |
|
1,400 |
1,750 |
2,240 |
2,800 |
3,500 |
|
1,600 |
2,000 |
2,560 |
3,200 |
4,000 |
|
1,800 |
2,250 |
2,880 |
3,600 |
4,500 |
|
2,000 |
2,500 |
3,200 |
4,000 |
5,000 |