DOCA0186ZH-02

EcoStruxure Power Commission 软件

概述

EcoStruxure Power Commission 软件自动发现智能设备,同时让您能够添加设备,以便轻松地配置。您可以生成综合报告,以作为工厂验收测试和现场验收测试的一部分,从而摒弃繁重的人工工作。此外,在面板工作时,所进行的任何设置变更都会被黄色高亮显示工具轻松识别。它能够指示项目值与设备值之间存在偏差,这就确保了操作和维护阶段的系统一致性。

EcoStruxure Power Commission 软件可配置具有以下模块和附件的 ComPacT NSX 断路器:

  • MicroLogic 脱扣单元

  • 通讯接口模块:

    • BSCM Modbus SL/ULP 模块

    • IFM 通讯接口

    • IFE 通讯接口

  • ULP 模块:

    • IO 模块

    • FDM121 显示器

EcoStruxure Power Commission 软件可配置以下网关和无线设备:

  • EcoStruxure Panel Server

  • PowerTag Link

    网关
  • PowerTag Energy

    模块
  • 无线指示辅助装置

单击此处,下载 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

主要功能

EcoStruxure Power Commission 软件对所支持的设备和模块执行以下操作:

  • 通过设备发现功能创建项目

  • 将项目保存在 EcoStruxure Power Commission云中以供参考

  • 将设置上传至设备,以及从设备下载设置

  • 比较项目设置与设备设置

  • 以安全的方式执行控制操作

  • 生成并打印设备设置报告

  • 对整个项目执行通讯接线测试,并生成和打印测试报告

  • 查看图形表示的设备间通讯架构

  • 查看测量、日志和维护信息

  • 查看设备和 IO 模块的状态

  • 查看报警详细信息

  • 检查系统固件兼容状态。

  • 更新至最新设备固件

  • 执行强制脱扣和自动脱扣曲线测试

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.