NSX 线缆
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
简介
NSX 线缆用于将断路器连接到通讯网络。
NSX 线缆可以与 BSCM Modbus SL/ULP 模块 模块一起使用。
有关 ComPacT NSX DC 断路器通讯功能整合的更多信息,请参阅:
-
DOCA0093ZH ULP 系统(IEC 标准)- 用户指南
-
DOCA0213ZH ComPacT NSX - Modbus 通讯指南
描述
|
项目 |
数据介质 |
传输的数据 |
备注 |
|---|---|---|---|
|
A |
NSX 线缆微动开关 |
SD 触点的状态 |
NSX 线缆接入 SD 插槽而不是辅助触点。 |
|
B |
带有 RJ45 接头的电缆,用于连接到 ULP 模块。 |
通讯网络 |
有三种电缆长度可用:0.3 m (9.84 ft)、1.3 m (4.27 ft) 和 3 m (14.7 ft)。 |
|
C |
用于连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块的内部接线 |
通讯网络 |
– |
NSX 线缆还可以为 BSCM Modbus SL/ULP 模块提供 24 Vdc 电源(在安装了此模块的情况下):
安装
用来安装 NSX 接线的插槽取决于断路器的类型。
|
A NSX 线缆 B BSCM Modbus SL/ULP 模块 |
|
NSX 线缆无法与 SD 辅助触点同时安装。
NSX 线缆可以现场安装。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16047AA ComPacT NSX100–630 – NSX 线缆。
NSX 线缆连接
NSX 线缆连接到以下 ULP 模块:
-
IFM 或 IFE 通讯接口
-
FDM121 显示器
-
IO 模块
危险