安装附件汇总
用于通用应用的附件
下表显示了用于一般用途的 ComPacT NSX DC 断路器所支持的安装模式。有关详细信息,请参阅 LVPED221002ZH ComPacT NSX, ComPacT INS/INV, MasterPacT NW DC - DC PV 目录。
|
安装模式 |
NSX100 DC |
NSX160 DC |
NSX250 DC |
NSX400 DC |
NSX630 DC |
NSX1200 DC |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1P |
2P |
3P/4P |
1P |
2P |
3P/4P |
3P/4P |
3P/4P |
3P/4P |
2P |
|
|
固定 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
插入式 |
– | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
|
抽出 |
– | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
用于光伏和海事应用的附件
下表显示了用于光伏和海事应用的 ComPacT NSX DC 断路器所支持的安装模式。有关详细信息,请参阅 LVPED221002ZH ComPacT NSX, ComPacT INS/INV, MasterPacT NW DC - DC PV 目录。
|
安装模式 |
NSX80-200 |
NSX400-500 |
NSX100-250 |
NSX250-500 |
|---|---|---|---|---|
|
4P |
4P |
4P |
4P |
|
|
固定 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
插入式 |
– | – | – | – |
|
抽出 |
– | – | – | – |