DOCA0186ZH-02

光伏应用的接地故障保护

概述

光伏应用的接地故障保护通过下列措施实现:

  • 绝缘体监控设备

  • 过电流接地故障保护

双重接地故障

为了在正常操作的光伏发电系统电压下分断故障电流,必须保证使用最少的电极进行串联工作。电极的最少数量是保护装置(断路器或 开关切断器)系统电压和每极额定电压的一个函数。

在一定条件下,与地面隔离的光伏系统可能发生双重接地故障。如果初始的接地故障(初始隔离接地故障)存在,却没被检测到并清除,第二个故障(第二个隔离接地故障)就可能导致双重故障。

根据故障位置的不同,使用部分电极即可中断故障。如果设计时未考虑到这种情况,可能发生财产损失或人身伤害。

为了防止这种双重故障的情况,必须使用隔离监控系统及早检测并立即清除初始隔离故障(第一个故障),降低双重故障的风险。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?