DOCA0186ZH-02

面向 1500 Vdc 应用的 4P 断路器用 TM-DC EP 热磁脱扣单元

简介

用于 100 A 至 500 A 的 4P 断路器的 TM-DC EP 热磁脱扣单元为内置脱扣单元。

其设计是用于 DC 和海事光伏应用。

TM-DC EP 4P 脱扣单元提供:

  • 可调的热阈值

  • 脱扣单元上的固定电磁吸合电流,脱扣单元的 In 范围为 100 A 至 250 A

  • 脱扣单元上的可调电磁吸合电流,脱扣单元的 In 范围为 250 A 至 500 A

描述

设置范围和调节旋钮在脱扣单元的前面。

A TM-DC EP 热磁脱扣单元的设置范围

B 用于设置热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

C 用于设置电磁保护吸合电流 Ii 的调节旋钮(仅在 In 为 250 A 到 500 A 的脱扣单元上)

设置热保护

热保护吸合电流 Ir 使用 4 个刻度的旋钮设置。

旋转热保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了对应每一个脱扣单元额定值、与旋钮 Ir 位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(安培)(值通过旋钮指示)。

50 °C (122 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A)

250 A 壳架 500 A 壳架

100

125

160

200

250

250

320

400

500

50 °C (122 °F) 时的吸合电流 Ir (A)

70

87

112

140

175

175

224

280

350

80

100

128

160

200

200

256

320

400

90

112

144

180

225

225

288

360

450

100

125

160

200

250

250

320

400

500

热保护设置固定为脱扣单元的额定值。

设置 In100 A 至 250 A 的脱扣单元的电磁保护

对于额定值低于 250 A 的脱扣单元,电磁保护吸合电流不能调节,为下表显示的固定值:

 

脱扣单元额定值 In (A)

100

125

160

200

250

固定吸合电流 Ii (A) +/- 20%

DC 值

600

750

960

1,200

1,500

设置 In 为 250 A 至 500 A 的脱扣单元的电磁保护

对于额定值在 250 A 至 500 A 之间的脱扣单元,电磁保护吸合电流 Ii 由 6 个刻度的旋钮设置。

旋转电磁保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了与 Ii 旋钮位置相应的电磁保护的吸合电流 Ii 值(安培)(值通过旋钮指示):

脱扣单元额定值 In (A)

250

320

400

500

吸合电流 Ii (A) +/– 20%

1,250

1,600

2,000

2,500

1,500

1,920

2,400

3,000

1,750

2,240

2,800

3,500

2,000

2,560

3,200

4,000

2,250

2,880

3,600

4,500

2,500

3,200

4,000

5,000

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.