用于 250 A 至 600 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元
简介
用于 250 A 至 600 A 的 3P/4P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元为内置扣单元。
其设计是用于 DC 通用应用。
TM-DC 3P/4P 脱扣单元提供:
-
可调的热阈值
-
可调的电磁吸合电流
描述
设置热保护
设置电磁保护
电磁保护吸合电流不能调整,等于下面显示的值:
|
脱扣单元额定值 In (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
250 |
320 |
400 |
500 |
600 |
|
吸合电流 Ii (A) +/- 20% |
||||
|
625 |
800 |
1000 |
1250 |
1500 |
|
750 |
960 |
1200 |
1500 |
1800 |
|
875 |
1120 |
1400 |
1750 |
2100 |
|
1000 |
1280 |
1600 |
2000 |
2400 |
|
1125 |
1440 |
1800 |
2250 |
2700 |
|
1250 |
1600 |
2000 |
2500 |
3000 |