BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点
简介
如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 Modbus SL 模式下,则使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点将断路器脱扣 (SD) 状态提供至 BSCM Modbus SL/ULP 模块。
BSCM Modbus SL/ULP 模块 SD 辅助触点的商业型号为 LV434210。
描述
|
编号 |
数据介质 |
传输的数据 |
备注 |
|---|---|---|---|
|
A |
BSCM Modbus SL/ULP 微动开关的 SD 辅助触点 |
SD 触点的状态 |
BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点接入 SD 插槽而不是辅助触点。 |
|
B |
用于连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块的内部接线 |
通讯网络 |
利用 BSCM Modbus SL/ULP模块,BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点还能够传输断路器状态信息。 |
安装
用来安装 BSCM Modbus SL/ULP 模块 SD 辅助触点的插槽取决于断路器的类型。
|
A BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点 B BSCM Modbus SL/ULP 模块 |
|||
BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点不得与 SD 触点同时安装。
BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点可以现场安装。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16256AA 用于 BSCM Modbus SL/ULP 的 24 Vdc 端子块和 SD 辅助触点。