DOCA0186ZH-02

BSCM Modbus SL/ULP 模块固件更新

简介

更新 BSCM Modbus SL/ULP 模块固件的主要原因是为了获取最新的 BSCM Modbus SL/ULP 功能。如果最新的 BSCM Modbus SL/ULP 功能不是必需的,则不一定要对 BSCM Modbus SL/ULP 模块以及 IMU 的 Enerlin’X 设备进行固件更新。

BSCM Modbus SL/ULP 模块依然能够正常运行,并能够在固件更新期间通讯。

对于所有固件更新,请使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件

有关固件更新的详细信息,请参阅 DOCA0329ZH ComPacT NSX BSCM Modbus SL/ULP 模块 - 固件发行说明

检查固件版本

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 BSCM Modbus SL/ULP 模块固件版本。

在更新了 BSCM Modbus SL/ULP 模块的固件版本之后,请使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件检查 IMU 设备之间的固件兼容性。固件更新表有助于诊断并识别 IMU 设备之间的所有不兼容问题。此表还就检测到的偏差情况提供了措施建议。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件的前提条件如下:

  • 下载并在 PC 上安装 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

  • 将 PC连 接到电源,并禁用备用模式,以免更新过程中发生中断。

  • 在仅 Modbus SL 模式或 Modbus SLULP 模式下,将 PC 连接到 Modbus SL 集线器的 RJ45 端口。

  • 在仅 ULP 模式下,将 PC 连接到 Service Interface 或 USB 维护模块,此维护模块连接到 ULP 模块(其连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块)的 RJ45 连接器(例如,IFM Modbus SL 通讯接口)。

需要使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块的管理员密码,才能启动 BSCM Modbus SL/ULP 固件更新。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.