Configuration du module BSCM Modbus SL/ULP
Les paramètres suivants peuvent être configurés dans le module BSCM Modbus SL/ULP :
-
Adresse Modbus et paramètres Modbus (dans le mode Modbus SL seul ou le mode Modbus SL et ULP)
-
Indicateurs de maintenance
-
Paramètres de la commande électrique communicante (le cas échéant)
Configuration de l'adresse Modbus du BSCM
Dans le mode Modbus SL seul et le mode Modbus SL et ULP, vous configurez l'adresse Modbus du BSCM à l'aide du commutateur rotatif d'adresses Modbus situé sur la face avant du module BSCM Modbus SL/ULP :
-
La position 0 du commutateur rotatif d'adresse Modbus permet de définir l'adresse Modbus du BSCM de 1 à 99 à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
-
Les positions 1 à D du commutateur rotatif d'adresse Modbus correspondent aux adresses Modbus 1 à 13 du BSCM. Si l'adresse Modbus du BSCM est réglée de 1 à 13 à l'aide du commutateur rotatif d'adresse Modbus, l'adresse Modbus du BSCM ne peut pas être définie avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.
Configuration des paramètres Modbus du BSCM
Les paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP peuvent être configurés à l'aide des interfaces suivantes :
-
le commutateur rotatif d'adresse Modbus situé sur le module BSCM Modbus SL/ULP
-
le logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC)
Le tableau suivant indique l'interface qui peut être utilisée pour définir chaque paramètre :
| Paramètres | Valeur | Réglage usine | Réglé sur le module BSCM Modbus SL/ULP | Réglé dans le logiciel EPC |
|---|---|---|---|---|
|
Cadenassage distant |
|
Désactivé |
– |
✔ |
|
Adresse |
1–99 |
99 |
✔ (1) |
✔ |
|
Débit en bauds |
|
19200 |
– |
✔ |
|
Parité |
|
Paire |
– |
✔ |
|
Bit d’arrêt |
|
1 |
– |
✔ |
|
Activation Modbus SL Auto Go |
|
Activé |
– |
✔ |
|
(1) L'adresse Modbus peut être définie de 1 à 13 uniquement. |
||||
Cadenassage distant
L'utilisateur peut activer ou désactiver l'envoi de commandes de contrôle à distance via le réseau Modbus au module BSCM Modbus SL/ULP lui-même et aux autres modules de l'IMU. Il n'y a pas de bouton de cadenas physique. Utilisez le paramètre de cadenassage distant disponible dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne d'EcoStruxure Power Commission.
Fonction Modbus SL Auto Go
Si la fonction Modbus SL Auto Go est activée, le module BSCM Modbus SL/ULP détecte automatiquement la vitesse et la parité du réseau de communication. L'algorithme de détection automatique de la vitesse teste les débits en bauds et les parités disponibles et identifie automatiquement les paramètres Modbus Serial Line du réseau de communication. Le client Modbus doit envoyer au moins 36 trames sur le réseau de communication Modbus Serial Line pour que l'algorithme de détection de la vitesse puisse opérer.
Le format de transmission est binaire avec un bit de départ, huit bits de données et un bit d'arrêt en cas de parité paire ou impaire ou deux bits d'arrêt en cas de non-parité.
Si l'algorithme de détection automatique de la vitesse n'identifie pas les paramètres réseau, il est recommandé de suivre cette procédure :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Envoyez une requête de lecture de plusieurs registres (code fonction 0x03) au serveur, en utilisant l'ID de serveur du module BSCM Modbus SL/ULP, à n'importe quelle adresse et pour n'importe quel nombre de registres. |
|
2 |
Envoyez cette requête au moins 36 fois. |
Configuration des indicateurs de maintenance
Les indicateurs de maintenance du module BSCM Modbus SL/ULP peuvent être configurés via :
-
Le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Le réseau de communication
Configuration de la commande électrique communicante
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT
ÉLECTRIQUE
Seul un électricien qualifié peut reconfigurer
le module BSCM Modbus SL/ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Par défaut, la commande électrique communicante ne peut être réarmée que localement ; le réarmement automatique est désactivé. Pour autoriser le réarmement à distance, le mode de réarmement de la commande électrique communicante peut être configuré via :
-
Le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Le réseau de communication
-
Enable Reset event if SDE pour autoriser le réarmement du mécanisme via le réseau de communication même après un déclenchement sur défaut électrique.
-
Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique après un déclenchement par le déclencheur voltmétrique MN ou MX ou par le bouton-poussoir push-to-trip.
-
Enable Reset event if SDE et Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique même après un déclenchement sur défaut électrique.
Configuration du module BSCM Modbus SL/ULP à l'aide du logiciel EPC
Pour configurer le module BSCM Modbus SL/ULP, utilisez un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC) :
-
En mode Modbus SL seul ou en mode Modbus SL et ULP, connectez le PC à un port RJ45 du concentrateur Modbus SL.
-
En mode ULP seul, connectez le PC à Service Interface ou au module de maintenance USB relié au connecteur RJ45 d'un module ULP connecté au module BSCM Modbus SL/ULP (par exemple, interface de communication Modbus SL IFM).
Recommandations relatives à la cybersécurité
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ
ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Pour plus d'informations, consultez DOCA0122•• MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Guide de cybersécurité.
ATTENTION
AVERTISSEMENT