Présentation du module BSCM Modbus SL/ULP
Le module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220 est un module de contrôle d'état du disjoncteur qui peut être utilisé pour communiquer des données via :
-
Réseau de communication Modbus Serial Line
-
Réseau de communication ULP
Vous pouvez utiliser le module BSCM Modbus SL/ULP avec les disjoncteurs ComPacT NSX DC équipés de déclencheurs magnéto-thermiques et avec les interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX DC.
Les données échangées sont les suivantes :
-
Etats OF et SDE du disjoncteur en provenance du module BSCM Modbus SL/ULP
-
Etat SD du disjoncteur en provenance du contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP ou du cordon NSX (le cas échéant)
-
Ordres de pilotage pour la commande électrique communicante (le cas échéant) : ouverture, fermeture et réarmement
-
Informations d'aide pour l'opérateur : stockage des 10 derniers événements
Pour plus d'informations sur l'intégration des fonctions de communication des disjoncteurs ComPacT NSX DC, reportez-vous à la documentation suivante :
Description du module BSCM Modbus SL/ULP
-
Port pour cordon BSCM Modbus SL
-
Commutateur rotatif de sélection d'adresse Modbus
-
Port pour la commande électrique communicante
-
Voyant d’état ULP
-
Voyant d’état Modbus
-
Port pour déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 (non utilisé)
-
Port pour cordon NSX ou contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP
-
Contact OF
-
Contact SDE
-
Câble de raccordement du module BSCM Modbus SL/ULP au cordon NSX ou au contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP
-
Câble de raccordement du module BSCM Modbus SL/ULP à un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 (non utilisé)
Voyant ULP sur le module BSCM Modbus SL/ULP
Le voyant ULP indique l'état du module BSCM Modbus SL/ULP, même en mode Modbus SL seul.
Le voyant ULP sur le module BSCM Modbus SL/ULP est jaune.
|
Voyant ULP |
Mode |
Action |
|---|---|---|
|
Nominal |
Aucune |
|
|
Conflit |
Supprimer le module ULP excédentaire |
|
|
Dégradé |
Remplacer le module BSCM Modbus SL/ULP lors de la prochaine opération de maintenance |
|
|
Test |
Aucune |
|
|
Conflit de firmware non critique |
Mettre à niveau le firmware lors de l'opération de maintenance suivante |
|
|
Conflit de matériel non critique |
Remplacer le module BSCM Modbus SL/ULP lors de la prochaine opération de maintenance |
|
|
Conflit de configuration |
Installer les fonctionnalités manquantes |
|
|
Conflit de micrologiciel critique |
Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées |
|
|
Conflit de matériel critique |
||
|
Arrêt |
Remplacer le module BSCM Modbus SL/ULP |
|
|
Hors tension |
Vérifier l'alimentation électrique |
Voyant Modbus Serial Line sur le module BSCM Modbus SL/ULP
Le voyant Modbus Serial Line du module BSCM Modbus SL/ULP est blanc.
Ce voyant peut présenter les états suivants :
-
Eteint : le réseau de communication Modbus SL est désactivé.
-
Allumé fixe : le réseau de communication Modbus SL est activé.
-
Clignotant : la communication Modbus SL est en cours.
Installation du module BSCM Modbus SL/ULP
Les emplacements utilisés pour installer le module BSCM Modbus SL/ULP dépendent du type de disjoncteur.
|
A Module BSCM Modbus SL/ULP B Cordon NSX ou contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP |
|
Le module BSCM Modbus SL/ULP ne peut pas être installé en même temps qu'un contact OF ou que le contact SDE.
Le module BSCM Modbus SL/ULP peut être installé sur site.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante, disponible sur le site Web de Schneider Electric : PKR1891407 ComPacT NSX DC - BSCM Modbus SL/ULP.