DOCA0186FR-02

Contacts de signalisation

Introduction

Un contact de signalisation fournit les indications OF, SD et SDE. La position du contact à l'intérieur du boîtier détermine cette fonction.

Les contacts de signalisation se trouvent sous la face avant du disjoncteur, sous la commande électrique ou dans la commande rotative. Ils sont installés dans un compartiment isolé des circuits de puissance. Ils sont de deux types :

  • Contact standard avec bornes à ressort

  • Contact de bas niveau avec bornes à vis

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4314501 Contacts de signalisation

Contacts standard et à niveau bas

Les contacts standard et à niveau bas sont de type inverseur à point commun.

NC Contact normalement fermé

NO Contact normalement ouvert

Le tableau suivant décrit le fonctionnement des contacts secs standard et bas niveau :

Nom

Définition

Contact de signalisation OF

Inverseur : Le contact NO est normalement ouvert lorsque le disjoncteur est en position O (OFF).

Contact de signalisation SD

Signalement de déclenchement : Le contact SD indique que le disjoncteur s'est déclenché suite à :

  • Un défaut électrique détecté par le déclencheur

  • Action des déclencheurs voltmétriques MX ou MN

  • Actionnement du bouton push-to-trip

  • Embrochage/débrochage du disjoncteur débrochable

  • Ouverture manuelle de la commande électrique

Contact de signalisation SDE

Signalement de défaut électrique : Le contact SDE indique que le disjoncteur s'est déclenché sur un défaut électrique en raison d'un défaut électrique détecté par le déclencheur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.