Ouverture, fermeture et réarmement des disjoncteurs à commande électrique communicante
Introduction
La commande électrique communicante peut ouvrir et fermer un disjoncteur à distance, avec des commandes à distance transmises via le réseau de communication.
Pour cette fonction, utilisez une commande électrique communicante et un module BSCM Modbus SL/ULP.
Connectez le module BSCM Modbus SL/ULP au réseau de communication :
-
Pour recevoir les commandes de fermeture, d'ouverture et de réarmement du disjoncteur
-
Pour transmettre les états du disjoncteur : O (OFF), I (ON), déclenché par SDE.
Le schéma de la commande électrique communicante dans le module BSCM Modbus SL/ULP peut être configuré à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Il doit être réalisé en respectant rigoureusement le schéma simplifié de commande électrique.
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT
ÉLECTRIQUE
Ne modifiez pas le câblage de la commande électrique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Fonctionnement manuel : Ouverture, fermeture et réarmement locaux
La procédure est la même que pour la commande électrique standard.
Fonctionnement automatique : Ouverture, fermeture et réarmement à distance
La procédure est la même que pour la commande électrique standard.
Réarmement après un déclenchement sur défaut électrique
Sans modifier la configuration d'usine, le réarmement après déclenchement sur défaut électrique ne peut se faire que localement, comme pour la commande électrique standard.
Pour les disjoncteurs avec commande électrique communicante, il est possible d'autoriser le réarmement à distance. Le mode de réarmement de la commande électrique communicante peut être configuré avec :
-
Le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Le réseau de communication
ATTENTION