DOCA0186FR-02

Mise à jour du micrologiciel du module BSCM Modbus SL/ULP

Introduction

Le principal intérêt de mettre à jour le micrologiciel d'un module BSCM Modbus SL/ULP est d'obtenir les fonctionnalités les plus récentes du module.BSCM Modbus SL/ULP Si les dernières fonctionnalités du module BSCM Modbus SL/ULP ne sont pas nécessaires, il n'est pas obligatoire de mettre à jour le micrologiciel du module BSCM Modbus SL/ULP et des appareils Enerlin’X de l'IMU.

Le module BSCM Modbus SL/ULP reste opérationnel et peut communiquer pendant la mise à jour du micrologiciel.

Pour toutes les mises à jour de micrologiciel, utilisez la plus récente version du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Pour plus d'informations sur les mises à jour de micrologiciel, consultez le document DOCA0329FR - ComPacT NSX - Module BSCM Modbus SL/ULP - Notes de publication du micrologiciel.

Vérification de la version du micrologiciel

Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la version de micrologciel du module BSCM Modbus SL/ULP.

Après avoir mis à jour le micrologiciel du module BSCM Modbus SL/ULP, utilisez la dernière version du logiicel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité du micrologiciel entre les équipements de l'IMU. Le tableau Mise à niveau du micrologiciel permet de diagnostiquer et d'identifier toutes les incompatibilités entre les équipements de l'IMU. Il propose également des actions appropriées en fonction des incohérences détectées.

Mise à jour du micrologiciel à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

Les conditions suivantes doivent être remplies pour mettre à jour le micrologiciel à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Téléchargez et installez la plus récente version du logiciel EcoStruxure Power Commission sur le PC.

  • Connectez le PC à une alimentation et désactivez le mode de veille pour éviter tout risque d'interruption pendant la mise à jour.

  • En mode Modbus SL uniquement ou en mode Modbus SL et ULP, connectez le PC à un port RJ45 du concentrateur Modbus SL.

  • En mode ULP seul, connectez le PC à Service Interface ou au module de maintenance USB relié au connecteur RJ45 d'un module ULP connecté au module BSCM Modbus SL/ULP (par exemple, interface de communication Modbus SL IFM).

Le mot de passe d'administrateur du module BSCM Modbus SL/ULP est nécessaire pour lancer la mise à jour du micrologiciel du module.BSCM Modbus SL/ULP Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne d'EcoStruxure Power Commission.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.